- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Blog Hilti
- Zrównoważony rozwój
- Obieg zamknięty
Zrównoważony rozwój - efektywne wykorzystanie zasobów
Gospodarka o obiegu zamkniętym to korzyść zarówno dla środowiska, jak i dla branży budowlanej
W globalnej gospodarce mniej niż 10% zasobów jest ponownie wykorzystywanych. Gdy budynki przestają być użyteczne, jedynie 40% odpadów budowlanych podlega recyklingowi lub ponownemu użyciu. Wdrażając cyrkularne modele biznesowe, które uwzględniają czynniki zrównoważonego rozwoju obok aspektów ekonomicznych, nie tylko minimalizujesz wpływ na środowisko, ale także zapewniasz długoterminowy sukces swojej firmy.
ton odpadów rocznie
Świat generuje około 2 miliardów ton odpadów każdego roku, a liczba ta stale rośnie.
ton odpadów z plastiku rocznie
Do tego dochodzi 54 miliony ton elektroodpadów produkowanych każdego roku, z czego tylko 17,4% podlega recyklingowi.
produkowanych rocznie na świecie
1/3 wszystkich odpadów na świecie pochodzi z branży budowlanej.
odpadów opakowaniowych rocznie
Przeciętny obywatel Europy produkuje niemal 180 kilogramów odpadów opakowaniowych w ciągu roku.
Dlaczego cyrkularność?
Maksymalizacja wartości poprzez ograniczenie zużycia zasobów na każdym etapie projektu budowlanego
W przeciwieństwie do modelu gospodarki liniowej, w którym produkty są używane tylko raz, a generowana jest duża ilość odpadów, gospodarka o obiegu zamkniętym koncentruje się na uzyskaniu maksymalnej wartości przy minimalnym wykorzystaniu surowców i zasobów. Z pomocą Hilti Twoja firma może osiągać więcej, wykorzystując mniej – na każdym etapie łańcucha dostaw.
W fazie planowania nasze oprogramowanie i usługi mogą pomóc zoptymalizować park narzędziowy oraz projekt, aby ograniczyć ilość odpadów. W fazie budowy nasze narzędzia i systemy wspierające, zaprojektowane z myślą o ponownym użyciu, mogą zwiększyć cyrkularność Twoich działań. Jesteśmy zaangażowani w stosowanie większej ilości materiałów z recyklingu w naszych narzędziach i walizkach narzędziowych.
Ogranicz niepotrzebne nadmierne zakupy
Nasze rozwiązania do zarządzania sprzętem pomagają optymalizować park narzędziowy
Nasze rozwiązanie Fleet Management wspiera cyrkularność na drodze do zrównoważonego rozwoju. Pomaga zapewnić, że posiadasz tylko te elektronarzędzia, których naprawdę potrzebujesz, ograniczając zużycie zasobów i usprawniając operacje. Zawsze otrzymujesz wysokiej jakości narzędzia, które są trwałe i naprawiane tak, by służyły jeszcze dłużej. Potrzebujesz czegoś tylko na kilka tygodni lub miesięcy? Skorzystaj z usługi Tools on Demand, aby zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie lub potrzeby konkretnego projektu. Nasze narzędzia, akumulatory i ładowarki działają w ramach jednej platformy, co zmniejsza złożoność i ułatwia realizację zadań.
Dzięki ON!Track, naszemu oprogramowaniu do zarządzania majątkiem, możesz identyfikować nieużywane lub zagubione zasoby podczas zarządzania placami budowy lub przechodzenia między projektami.
Nie marnuj – wykorzystuj
Tam, gdzie to możliwe, ponownie wykorzystujemy narzędzia i części, których już nie potrzebujesz.
Na zakończenie umowy Fleet odbieramy bezpłatnie nasze elektronarzędzia, akumulatory i prostowniki.
Co dzieje się dalej? Dokładnie oceniamy wszystkie zwrócone narzędzia, aby sprawdzić, czy nadają się do wykorzystania w ramach usługi "narzędzia na życzenie" lub wypożyczalni, co pozwala ograniczyć konieczność produkcji i transportu nowego sprzętu. Inne narzędzia są przekazywane do użytku nieintensywnego organizacjom humanitarnym i edukacyjnym. Odpowiednie komponenty spełniające nasze wysokie standardy jakości są ponownie wykorzystywane przez nasze centra serwisowe zgodnie z rygorystycznymi zasadami jakości.
Recykling praktycznie bez końca
Gdy nie możemy czegoś ponownie wykorzystać, przetwarzamy to do recyklingu
Narzędzia lub komponenty, których nie można ponownie wykorzystać, są przekazywane naszym wykwalifikowanym globalnym partnerom zajmującym się recyklingiem.
Bierzemy odpowiedzialność za nasze produkty przez cały ich cykl życia. Znaczna część masy typowego narzędzia to wysokiej jakości metale, które mogą być praktycznie bez końca poddawane recyklingowi i wykorzystywane w różnych zastosowaniach. Pomimo że osiągamy wysoki poziom recyklingu nietermicznego na naszych rynkach, nadal współpracujemy z naszymi partnerami recyklingowymi, aby jeszcze bardziej zwiększyć efektywność odzysku.
Nasza droga do cyrkularności
27%
Część masy narzędzi Hilti to materiały z recyklingu. Ograniczamy wykorzystanie surowców pierwotnych poprzez zwiększenie udziału stali i plastiku z recyklingu w naszych produktach.
7,000+
W 2024 roku Hilti przekazało tysiące narzędzi, wspierając organizacje edukacyjne i charytatywne w 20 krajach na całym świecie.
190,000
W 2024 roku ponownie wykorzystano części zamienne, co pozwoliło zaoszczędzić około 90 ton elektroniki, silników i wirników.
>20%
W procesie recyklingu o zamkniętym obiegu stare walizki narzędziowe Hilti przekształcane są w nowe walizki narzędziowe
Sources
https://www.rolandberger.com/en/Insights/Publications/It%E2%80%99s-time-for-construction-to-embrace-the-circular-economy.html
https://globisinsights.com/purpose/sustainability/circular-economy
https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/mapping-the-benefits-of-a-circular-economy
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits
https://www.wri.org/insights/5-opportunities-circular-economy
https://www.bbva.ch/en/news/advantages-and-disadvantages-of-the-circular-economy/
https://sensoneo.com/global-waste-index-2019/