言語

AG 125-A22

オリジナル取扱説明書

文書について

本書について

  • ご使用前に本書をすべてお読みください。このことは、安全な作業と問題のない取扱いのための前提条件となります。
  • 本書および製品に記載されている安全上の注意と警告表示に注意してください。
  • 取扱説明書は常に製品とともに保管し、他の人が使用する場合には、製品と取扱説明書を一緒にお渡しください。

記号の説明

警告表示

警告表示は製品の取扱いにおける危険について警告するものです。以下の注意喚起語が使用されています:
危険
危険
  • この表記は、重傷あるいは死亡事故につながる危険性がある場合に注意を促すために使われます。
警告
警告
  • この表記は、重傷あるいは死亡事故につながる可能性がある場合に注意を促すために使われます。
注意
注意
  • この表記は、軽傷あるいは物財の損傷が発生する可能性がある場合に使われます。

本書の記号

本書では、以下の記号が使用されています:
Image alternative 使用前に取扱説明書をお読みください
Image alternative 本製品を効率良く取り扱うための注意事項や役に立つ情報
Image alternative リサイクル可能な部品の取扱い
Image alternative 工具およびバッテリーを一般ゴミとして廃棄してはなりません

図中の記号

図中では以下の記号が使用されています:
Image alternative この数字は本取扱説明書冒頭にある該当図を示しています
Image alternative 付番は図中の作業手順の順序に対応していて、本文の作業手順とは一致しない場合があります
Image alternative 概要図 には項目番号が付されていて、製品概要 セクションの凡例の番号に対応しています
Image alternative この記号は、製品の取扱いの際に特に注意が必要なことを示しています。

製品により異なる記号

製品に表示されている記号

製品には以下の記号が使用されている場合があります:
Image alternative アイシールドを着用してください
Image alternative 定格回転数
Image alternative 毎分回転数
Image alternative 毎分回転数
Image alternative 直径
Image alternative 直流
Image alternative Li-Ionen バッテリー
Image alternative 使用されている Hilti Li-Ion バッテリーのモデルシリーズ。正しい使用 の章の記載に注意してください。
Image alternative バッテリーは決して打撃工具として使用しないでください。
Image alternative バッテリーは落下させないでください。ぶつけたり、あるいはその他の理由で損傷しているバッテリーは使用しないでください。
Image alternative 本体は、iOS および Android プラットフォームと互換性のある NFC テクノロジーをサポートしています。

製品情報

Image alternative 製品はプロ仕様で製作されており、その使用、保守、修理を行うのは、認定を受けトレーニングされた人のみに限ります。これらの人は、遭遇し得る危険に関する情報を入手していなければなりません。製品およびアクセサリーの使用法を知らない者による誤使用、あるいは規定外の使用は危険です。
機種名および製造番号は銘板に表示されています。
  • 製造番号を以下の表に書き写しておいてください。ヒルティ代理店やサービスセンターへお問い合わせの際には、製品データが必要になります。
    製品データ
    アングルグラインダー
    AG 125-A22
    製品世代
    02
    製造番号:

適合宣言

当社は、単独の責任において本書で説明している製品が有効な基準と標準規格に適合していることを宣言します。適合宣言書の複写は本書の末尾にあります。
技術資料は本書の後続の頁に記載されています:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

安全

安全上の注意

電動工具の一般安全注意事項

Image alternative 警告事項! 安全上の注意および指示事項をすべてお読みください。 これらを守らないと、感電、火災および/または重傷事故の危険があります。
安全上の注意および指示事項が書かれた説明書はすべて大切に保管してください。
作業環境に関する安全
  • 作業場はきれいに保ち、十分に明るくしてください。 ちらかった暗い場所での作業は事故の原因となります。
  • 爆発の危険性のある環境(可燃性液体、ガスおよび粉じんのある場所)では電動工具を使用しないでください。 電動工具から火花が飛散し、粉じんや揮発性ガスに引火する恐れがあります。
  • 電動工具の使用中、子供や無関係者を作業場へ近づけないでください。 作業中に気がそらされると、本体のコントロールを失ってしまう恐れがあります。
電気に関する安全注意事項
  • パイプ、ラジエーター、電子レンジ、冷蔵庫などのアースされた面に体の一部が触れないようにしてください。 体が触れると感電の危険が大きくなります。
  • 電動工具を雨や湿気から保護してください。 電動工具に水が浸入すると、感電の危険が大きくなります。
作業者に関する安全
  • 電動工具を使用の際には、油断せずに十分注意し、常識をもった作業をおこなってください。 疲れている場合、薬物、医薬品服用およびアルコール飲用による影響下にある場合には電動工具を使用しないでください。 電動工具使用中の一瞬の不注意が重傷の原因となることがあります。
  • 個人用保護具および保護メガネを常に着用してください。 負傷の危険を低減するために、電動工具の使用状況に応じた粉じんマスク、耐滑性の安全靴、ヘルメット、耳栓などの個人用保護具を着用してください。
  • 電動工具の不意な始動は避けてください。 電動工具をバッテリーに接続する前や持ち上げたり運んだりする前に、電動工具がオフになっていることを確認してください。 電動工具のスイッチに指を掛けたまま運んだり、スイッチオンになっている本体を電源に接続すると、事故の原因となる恐れがあります。
  • 電動工具のスイッチを入れる前に、必ず調節キーやレンチを取り外してください。 調節キーやレンチが本体の回転部に装着されたままでは、けがの原因となる恐れがあります。
  • 作業中は不安定な姿勢をとらないでください。 足元を安定させ、常にバランスを保つようにしてください。 これにより、万一電動工具が異常状況に陥った場合にも、適切な対応が可能となります。
  • 作業に適した作業着を着用してください。 だぶだぶの衣服や装身具を着用しないでください。 髪、衣服、手袋を本体の可動部に近づけないでください。 だぶだぶの衣服、装身具、長い髪が可動部に巻き込まれる恐れがあります。
  • 吸じんシステムの接続が可能な場合には、これらのシステムが適切に接続、使用されていることを確認してください。 吸じんシステムを利用することにより、粉じん公害を防げます。
電動工具の使用および取扱い
  • 無理のある使用を避けてください。 作業用途に適した電動工具を使用してください。 適切な電動工具の使用により、能率よく、スムーズかつ安全な作業が行えます。
  • スイッチが故障している場合には、電動工具を使用しないでください。 スイッチで始動および停止操作のできない電動工具は危険ですので、修理が必要です。
  • 本体の設定やアクセサリーの交換を行う前や本体を保管する前には、バッテリーを取り外してください。 この安全処置により、電動工具の不意の始動を防止することができます。
  • 電動工具をご使用にならない場合には、子供の手の届かない場所に保管してください。 本体に関する知識のない方、本説明書をお読みでない方による本体のご使用は避けてください 。未経験者による電動工具の使用は危険です。
  • 電動工具は慎重に手入れしてください。 可動部分が引っ掛かりなく正常に作動しているか、電動工具の運転に影響を及ぼす各部分が破損・損傷していないかを確認してください。 電動工具を再度ご使用になる前に、損傷部分の修理を依頼してください。 発生事故の多くは保守管理の不十分な電動工具の使用が原因となっています。
  • 先端工具は鋭利で汚れのない状態を保ってください。 お手入れのゆきとどいた先端工具を使用すると、作業が簡単かつ、スムーズになります。
  • 電動工具、アクセサリー、先端工具などは、それらの説明書に記載されている指示に従って使用してください。 その際は、作業環境および用途についてもご注意ください。 指定された用途以外に電動工具を使用すると危険な状況をまねく恐れがあります。
バッテリー工具の使用および取扱い
  • バッテリーを充電する場合は、必ずメーカー推奨の充電器を使用してください。 特定タイプのバッテリー専用の充電器を他のバッテリーに使用すると、火災の恐れがあります。
  • 電動工具には、必ず指定されたバッテリーを使用してください。 指定以外のバッテリーを使用すると、負傷や火災の恐れがあります。
  • 使用されていないバッテリーの近くに、事務用クリップ、硬貨、キー、釘、ネジ、その他の小さな金属物を置かないでください。電気接点の短絡が起こることがあります。 バッテリーの電気接点間が短絡すると、火傷や火災が発生する危険があります。
  • バッテリーを正しく使用しないと、液漏れが発生することがあります。 その場合、漏れた液には触れないでください。 流出したバッテリー液により、皮膚が刺激を受けたり火傷を負う恐れがあります。誤ってバッテリー液に触れてしまった場合は、水で洗い流してください。バッテリー液が眼に入った場合は、水で洗い流して医師の診断を受けてください。
サービス
  • 電動工具の修理は必ず認定サービスセンターにお申し付けください。また、必ず純正部品を使用してください。 これにより電動工具の安全性が確実に維持されます。

研磨、紙やすり研磨、ワイアブラシを使用した作業、つや出しおよび切断研磨に共通する安全上の注意:

  • この電動工具は、グラインダーおよびフリクションソーとして使用することができます。 本体に関するすべての安全上の注意、注意事項、図、データに注意してください。 以下の注意事項を守らないと、感電、火災および/または重傷事故の発生する危険があります。
  • この電動工具は、紙やすり研磨、ワイアブラシを使用しての作業やつや出しには適しません。 電動工具を所定の用途以外に使用すると危険な状況をまねき、負傷の原因となることがあります。
  • この電動工具用としてメーカーから指定および推奨されていないアクセサリーは使用しないでください。 そのようなアクセサリーはお使いの電動工具に単に固定できるだけで、安全な使用は保証されません。
  • 先端工具の許容回転数は、電動工具に記載された最高回転数よりも高くなければなりません。 許容回転数よりも速く回転するアクセサリーは、破損あるいは外れて飛び回る恐れがあります。
  • 先端工具の外径と厚さは電動工具の仕様に対応するものでなければなりません。 間違ったサイズの先端工具は十分に保護または制御できません。
  • ネジ式インサート付きの先端工具は、研磨スピンドルのネジに厳密に適合したものでなければなりません。 フランジにより取り付ける先端工具の場合は、先端工具の穴の直径がフランジの取付け部直径に適合している必要があります。 電動工具に確実に固定されていない先端工具は、回転が不安定になり、非常に激しい振動を起こして制御不能に陥る恐れがあります。
  • 損傷した先端工具は使用しないでください。 先端工具を使用する前に毎回、研磨ディスクに欠損や亀裂がないか、バッキングパッドに亀裂、摩耗、激しい損耗がないか、ワイアブラシに緩みや折れたワイアがないかをチェックしてください。 電動工具または先端工具を落とした場合は、損傷がないかを点検し、損傷のない先端工具を使用してください。 先端工具の点検および取り付け後は、作業者やその他の人員が先端工具の回転エリアに入らないようにして、本体を最高回転数で 1 分間作動させてください。 先端工具に損傷がある場合は、たいていこのテスト時間内に先端工具が折れます。
  • 個人保護用具を着用してください。 使用状況に応じて、フルフェースガード、アイシールドあるいは保護メガネを着用してください。 有効な場合は、防じんマスク、耳栓、保護手袋、作業材料の細かな剥離片や破片から身体を保護する特殊エプロンを着用してください。 さまざまな使用状況において異物の飛散が生じます。飛散する異物から目を保護してください。防じんマスクは、作業時に発生する粉じんを捕集するものでなくてはなりません。長時間大きな騒音にさらされていると、聴覚に悪影響が出る恐れがあります。
  • 作業者以外の人は作業場から安全な距離だけ遠ざけてください。 関係者は全員、作業場で個人保護用具を着用しなければなりません。 作業材料や折れた先端工具の破片が飛散して、作業場外の人も負傷する危険があります。
  • 作業の実施に伴い先端工具が隠れている電線に接触する可能性がある場合は、必ず絶縁されたグリップ面で電動工具を保持するようにしてください。 通電しているケーブルと接触すると、本体の金属部分にも電圧がかかり、感電の危険があります。
  • 回転する先端工具から電源コードを遠ざけてください。 本体が制御不能になった場合、電源コードが切断されたり巻き込まれたりして、回転する先端工具で手や腕を負傷する危険があります。
  • 必ず電動工具が完全に停止してから電動工具を置いてください。 電動工具を置いたときに先端工具が回転していると、電動工具が制御不能に陥る恐れがあります。
  • 電動工具を身体の脇に保持している間は本体を作動させないでください。 回転する先端工具に衣服が接触すると、衣服が巻き込まれて先端工具が身体に食い込む危険があります。
  • 電動工具の通気溝は定期的に清掃してください。 モーターブロワーが埃をハウジング内に引き込んで金属粉じんが大量に堆積すると、電気的な危険が発生する恐れがあります。
  • 可燃物の近くで電動工具を使用しないでください。 可燃物に火花が飛んで燃える可能性があります。
  • 冷却液が必要な先端工具は使用しないでください。 水やその他の冷却液を使用すると、感電が発生する可能性があります。
反動とそれに対する安全上の注意反動は、研磨ディスク、バッキングパッド、ワイアブラシなどの回転している先端工具が噛んだりブロックされたりしたことに起因する突発的な反応です。先端工具が噛んだりブロックされたりすると、回転している先端工具が突然停止します。これにより電動工具は、ブロックが生じた位置において制御されることなく先端工具の回転方向と反対の方向に加速されます。
例えば、研磨ディスクが作業材料の中で噛んだりブロックされたりすると、作業材料に入り込んだ研磨ディスクの縁部が引っかかって破損したり、反動が起きたりすることがあります。その際は、ブロックされた箇所でのディスクの回転方向により、研磨ディスクが作業者の方向やその逆方向に動きます。この場合研磨ディスクが折損することもあります。
電動工具の取り扱いが正しくないと、反動が生じます。反動は、以下に示すような適切な予防措置を取ることで防止することができます。
  • 電動工具はしっかりと支え、反動を受け止めることができるように身体と腕を構えます。 高速作動時の反力や反発モーメントを最大限制御できるように、常に補助グリップ(装備されている場合)を使用してください。 作業者は適切な安全処置を施すことにより反動を防止することができます。
  • 手を回転する先端工具から遠ざけてください。 反動で先端工具が手に向かって動く可能性があります。
  • 反動が生じた際に電動工具が動く領域から身体を遠ざけてください。 電動工具は、ブロックされた箇所において反動により研磨ディスクの動きと反対方向に動きます。
  • 特に角部や鋭い縁部などの領域では慎重に作業してください。先端工具が作業材料から跳ね返ったり、噛んだりしないようにしてください。 回転中の先端工具は、角部や鋭い縁部で、あるいはバウンドしたときに噛みやすくなります。その場合、電動工具が制御不能に陥ったり反動が生じたりします。
  • チェーンソーまたは歯付きソーブレードを使用しないでください。 この種の先端工具を使用すると、頻繁に反動が生じたり電動工具が制御不能になったりします。
研磨および切断研磨に特定の安全上の注意:
  • お使いの電動工具に許可された研磨ツールと、その研磨ツール専用の保護カバーのみを使用してください。 お使いの電動工具用ではない研磨ツールは、絶縁が十分でないことがあり安全ではありません。
  • フック状の研磨ディスクは、研磨面が保護カバー端部の高さより突出しないように取り付ける必要があります。 誤まって保護カバー端部の高さより突出して取り付けられた研磨ディスクは十分に保護できません。
  • 保護カバーは確実に電動工具に取り付けられていて、最大限の安全性を確保するために、グラインダー本体の最も小さい部品を作業者が確認できるように調整されていなければなりません。 保護カバーは、作業者を破片、誤ってグラインダー本体と接触すること、あるいは衣服に着火する可能性のある火花から保護します。
  • 研磨ツールは必ず推奨された用途でのみ使用してください。 例: カッティングディスクのサイド面で研磨しないでください。 カッティングディスクはディスクの縁部で材料を切断するように規定されています。この研磨ツールへ横方向の力を加えるとツールが折れる可能性があります。
  • テンションフランジは、必ずサイズと形状が選択した研磨ディスクに合った損傷していないものを使用してください。 適切なフランジは研磨ディスクをしっかり支え、ディスク破損の危険を抑えます。カッティングディスク用のフランジは他の研磨ディスク用のフランジと異なることがあります。
  • 大型電動工具の摩耗した研磨ディスクは使用しないでください。 大型電動工具の研磨ディスクは小型電動工具の高回転数には適合せず、破損の恐れがあります。
切断研磨に特定のその他の安全上の注意:
  • カッティングディスクがブロックされたり、押し付けが強くなりすぎないようにしてください。 過度に深い切断は行わないでください。 カッティングディスクに過度な負荷がかかると、応力が強くなってディスクが曲がったりブロックされやすくなるため、反動やディスク破損が生じる可能性が高くなります。
  • 回転中のカッティングディスクの前後領域から身体を離してください。 カッティングディスクを作業材料から離す場合、回転するディスクにより反力を受けた電動工具が直接作業者に向かって跳ね返る危険があります。
  • カッティングディスクが噛んだ場合や作業を中断する場合は、本体の電源をオフにして、ディスクが完全に停止するまで本体を保持してください。 まだ回転しているカッティングディスクを切断箇所から取り出そうとしないでください。反動が生じる原因となります。 ディスクが噛む場合は、その原因を突き止めて適切な処置を施してください。
  • 電動工具が作業材料内にある間は電動工具のスイッチを再びオンにしないでください。 カッティングディスクが最高回転数に達してから、切断を慎重に再開してください。 この手順を守らないと、ディスクが引っかかって作業材料から飛び出たり、反動が生じることがあります。
  • 噛んだカッティングディスクによる反動の危険を最小限に抑えるために、プレートや大型の作業材料にはサポートを施してください。 大型の作業材料はそれ自身の重みでたわむことがあります。作業材料はディスクの両側、つまり切断箇所付近と縁部で支える必要があります。
  • 既存の壁やその他の見通しのきかない領域で「プランジカット」を行う場合は特に注意してください。 押し込んだカッティングディスクはガス管、水道管、電気配線、その他の対象物に食い込んで反動を引き起こすことがあります。

その他の安全上の注意

作業者に関する安全
  • 本製品は、必ず技術的に問題のない状態で使用してください。
  • 本体は決して加工や改造を加えないでください。
  • 回転部品に触れないでください - 負傷の危険!
  • 保護手袋は先端工具の交換時にも着用してください。先端工具に触れると、切創事故や火傷の原因となることがあります。
  • 作業開始前に、作業場で発生する粉じんの危険有害度を調査してください。公的に承認された保護等級および地域の粉じんに関する規定を満たした工業用集じん機を使用してください。含鉛塗料、特定の種類の木材、コンクリート/石材、石英を含む岩石、鉱物および金属などの母材から生じた粉じんは、健康を害する恐れがあります。
  • 作業場の良好な換気に注意し、必要に応じてそれぞれの粉じんに適した防じんマスクを着用してください。作業者や近くにいる人が粉じんに触れたり吸い込んだりすると、アレルギー反応や呼吸器疾患を起こす可能性があります。カシやブナ材などの特定の粉じんは、特に木材処理用の添加剤(クロム塩酸、木材保護剤)が使用されている場合、発ガン性があるとされています。アスベストが含まれる母材は、必ず専門家が取り扱うようにしてください。
  • 休憩を取って、指を動かして血行を良くするように心がけてください。長時間作業の際には、振動により指、手あるいは手首の関節の血管あるいは神経系に障害が発生する可能性があります。
電気に関する安全注意事項
  • 作業を開始する前に、作業領域に埋設された電線、ガス管や水道管がないかを調査してください。誤って電線を損傷すると、本体外側の金属部分により感電事故が発生する可能性があります。
電動工具の慎重な取扱いおよび使用
  • 切断研磨ディスクを粗削り研磨に使用しないでください。
  • 先端工具とフランジをしっかりと締め付けてください。先端工具またはフランジがしっかりと締め付けられていないと、スイッチオフの後、制動の際に先端工具が本体モーターによりスピンドルから外れる危険があります。
  • 研磨ディスクの取扱いと保管に関するメーカーの指示に注意してください。

バッテリーの慎重な取扱いおよび使用

  • Li‑Ion バッテリーの搬送、保管、作動については特別規定を守ってください。
  • バッテリーは高温、直射日光および火気を避けて保管してください。
  • バッテリーを分解したり、挟んだり、80 °C 以上に加熱したり、燃やしたりしないでください。
  • 衝撃を受けたことのあるバッテリー、1 m を超える高さから落下したことのあるバッテリー、あるいはその他の損傷を被っているバッテリーを使用あるいは充電しないでください。この場合には、必ず最寄りの Hilti  サービスセンター にご連絡ください。
  • バッテリーが掴むことのできないほどに熱くなっている場合は、故障している可能性があります。製品を監視可能な火気のない場所に可燃性の資材から十分に距離をとって置き、冷ましてください。この場合には、必ず最寄りの Hilti  サービスセンター にご連絡ください。

製品の説明

製品概要

Image alternative
  1. カバーリリースボタン
  2. スピンドルロックボタン
  3. 通気溝
  4. 追加機能(充電状態インジケーター作動)付きリリースボタン
  5. バッテリー
  6. スイッチオンロック
  7. ON/OFF スイッチ
  8. 振動減衰サイドハンドル
  9. スピンドル
  10. 標準保護カバー
  11. O リング付きテンションフランジ
  12. 切断研磨ディスク/粗削り研磨ディスク
  13. クランピングナット
  14. Kwik lock クイッククランピングナット(オプション)
  15. テンションレンチ

正しい使用

本書で説明している製品は、手持ち式の充電式アングルグラインダーです。この工具は、金属および鉱物母材の切断研磨と粗削り研磨、およびタイル穴あけ用の乾式アングルグラインダーです。乾式の研磨/切断のみに使用してください。

  • 鉱物母材の切断研磨、切込みおよび粗削り研磨は、必ず適切な保護カバー(オプションでお求めいただけます)を使用して行ってください。

  • コンクリートあるいは石材などの鉱物母材に対する作業には、適切な Hilti 集じん機に合わせて調整された集じんカバーを使用しなければなりません。

  • 本製品には、必ず Hilti の B 22 シリーズの Li-Ion バッテリーを使用してください。
  • これらのバッテリーには、必ず Hilti の C4/36 シリーズの充電器を使用してください。

本体標準セット構成品

アングルグラインダー、サイドハンドル、標準保護カバー、フロントカバー、テンションフランジ、クランピングナット、テンションレンチ、取扱説明書。
その他のご使用の製品用に許可されたシステム製品については、弊社営業担当または Hilti Store にお問い合わせいただくか、あるいは www.hilti.group でご確認ください。

温度感応本体保護

温度感応モーター保護は消費電流およびモーターの加熱をモニターして、本体を加熱から保護します。
接触圧が高すぎてモーターが過負荷になると、本体の出力が著しく低下するか、本体が動作を停止することがあります。
過負荷により停止または回転数の低下が発生した場合は、本体を負荷から解放して約 30 秒間無負荷回転数で作動させてください。

フロントカバー付き保護カバー

Image alternative
金属母材の加工の際、ストレート粗削り研磨ディスクを使用しての粗削り研磨、および切断研磨ディスクを使用しての切断研磨には、フロントカバー付き標準保護カバーを使用してください。

切断用ダストカバー DC-EX 125/5"C コンパクトカバー(アクセサリー)

Image alternative
ダイヤモンド切断研磨ディスクによる鉱物母材の切断研磨には DC-EX 125/5" C コンパクトカバーを使用してください。
注意 このカバーによる金属の加工は禁止されています。

DG-EX 125/5" 研磨用ダストカバー(アクセサリー)

Image alternative
研磨システムは、ダイヤモンド研磨ディスクを使用しての鉱物母材のあまり頻繁ではない研磨にのみ適しています。
注意 このカバーによる金属の加工は禁止されています。

Li-Ion バッテリーの充電状態インジケーター

Li-Ion バッテリーの充電状態は、2 つのバッテリーリリースボタンのいずれかを押すと表示されます。
状態
意味
4 個の LED が点灯。
充電状態:75 %...100 %
3 個の LED が点灯。
充電状態:50 %...75 %
2 個の LED が点灯。
充電状態:25 %...50 %
1 個の LED が点灯。
充電状態:10 %...25 %
1 個のLED が点滅。
充電状態:< 10 %
作業中および作業直後は、充電状態の読み取りは行えません。バッテリーの充電状態インジケーターの LED が点滅している場合は、「故障時のヒント」の章の注意事項を確認してください。

消耗品

使用できるのは、最大 Ø 125 mm 用の、回転数 11000 min-1 以上で 80 m/s のカット速度に対応した繊維強化合成樹脂ディスクのみです。
最大粗削り研磨ディスク厚さは 6.4 mm、最大切断研磨ディスク厚さは 3 mm です。
注意!切断研磨ディスクによる切断および切込みの際には、必ずフロントカバーを追加した標準保護カバー、あるいは完全に閉じたダストカバーを使用してください。
ディスク

用途
略号
母材
アブレーシブ切断研磨ディスク
切断研磨、切込み
AC‑D
金属
ダイヤモンド切断研磨ディスク
切断研磨、切込み
DC-TP、DC-D(SPX、SP、P)
鉱物
アブレーシブ粗削り研磨ディスク
粗削り研磨
AG‑D、AF‑D、AN‑D
金属
ダイヤモンド粗削り研磨ディスク
粗削り研磨
DG-CW(SPX、SP、P)
鉱物
ダイヤモンドコアビット
タイル穴あけ
DD-M14
鉱物
ディスクと装備の組合せ
項目
装備
AC‑D
AG-D
AF-D
AN-D
DG‑CW
DC‑D
DD-M14
A
保護カバー
X
X
X
X
X
X
X
B
フロントカバー(A との組合せ)
X




X

C
DG-EX 125/5" 研磨用ダストカバー




X


D
DC-EX 125/5"C 切断用ダストカバー(A との組合せ)





X

E
サイドハンドル
X
X
X
X
X
X
X
F
DCBG 125 弓型ハンドル(E に対するオプション)
X
X
X
X
X
X
X
G
クランピングナット
X
X
X
X
X
X

H
テンションフランジ
X
X
X
X
X
X

I
Kwik lock (G に対するオプション)
X
X
X
X

X

製品仕様


AG 125‑A22
定格電圧
21.6 V
定格回転数
9,500/min
最大ディスク直径
125 mm
EPTA Procedure 01 に準拠した重量(B22⁄8.0 バッテリーを含む)
3.3 kg
駆動スピンドルネジ
M14
スピンドルの長さ
22 mm

騒音および振動値について(EN 60745 準拠)

本説明書に記載されているサウンドプレッシャー値および振動値は、規格に準拠した測定方法に基づいて測定したものです。電動工具を比較するのにご使用いただけます。曝露値の暫定的な予測にも適しています。記載されているデータは、電動工具の主要な使用方法に対する値です。電動工具を他の用途で使用したり、異なる先端工具を取り付けて使用したり、手入れや保守が十分でないまま使用した場合には、データが異なることがあります。このような相違により、作業時間全体で曝露値が著しく高くなる可能性があります。曝露値を正確に予測するためには、本体のスイッチをオフにしている時間や、本体が作動していても実際には使用していない時間も考慮しなければなりません。このような相違により、作業時間全体で曝露値が著しく低くなる可能性があります。作業者を騒音および/または振動による影響から保護するために、他にも安全対策を立ててください(例:電動工具およびの先端工具の手入れや保守、手を冷やさないようにする、作業手順の計画を立てる)。
騒音について
排出サウンドプレッシャーレベル (LpA)
83 dB(A)
サウンドプレッシャーレベルの不確実性 (KpA)
3 dB(A)
サウンドパワーレベル (LWA)
94 dB(A)
サウンドパワーレベルの不確実性 (KWA)
3 dB(A)
振動について切断などの他の用途に使用した場合には、振動値がここに記載した値から変化する可能性があります。
振動低減ハンドルを使用しての表面研磨 (ah,AG)
3.8 m/s²
不確実性 (K)
1.5 m/s²

バッテリー

バッテリー作動電圧
21.6 V
作動時の周囲温度
−17 ℃ … 60 ℃
保管温度
−20 ℃ … 40 ℃
充電開始時のバッテリー温度
−10 ℃ … 45 ℃

ご使用前に

バッテリーを装着する

Image alternative
注意
負傷の危険。 アングルグラインダーの意図しない始動が原因。
  • バッテリーを装着する前に、アングルグラインダーがオフになっていること、およびスイッチオンロックが作動していることを確認してください。
注意
電気的な危険。 電気接点が汚れていると短絡が発生することがあります。
  • バッテリーを装着する前に、バッテリーの電気接点とアングルグラインダーの電気接点に異物が入っていないか確認してください。
注意
負傷の危険。 バッテリーが正しく装着されていないと落下することがあります。
  • バッテリーが確実に本体に固定され、落下して作業者およびその他の人が危険にさらされることがないか、確認してください。
  • バッテリーを装着し、本体にバッテリーがしっかりと固定されていることを確認してください。

バッテリーを取り外す

Image alternative
  • バッテリーを取り外します。

サイドハンドルを取り付ける

  • サイドハンドルをいずれかのねじ込みブッシュにねじ込みます。

先保護カバーを取り付ける/取り外す

注意
負傷の危険。 先端工具は熱くなっていたり、エッジが鋭くなっている場合があります。
  • 取付け、取外し、調整作業および不具合の除去の際には保護手袋を着用してください。
  • 当該の保護カバーの取付け説明書に従ってください。

保護カバーを取り付ける

保護カバーは、本体に対応した保護カバーのみを取り付けることができるようにするコーディングカムを備えています。保護カバーは、コーディングカムとともに本体のカバーホルダー内を動きます。
Image alternative
  1. 保護カバーと本体の三角形のマークが互いに向かい合うように、保護カバーをスピンドルカラーに乗せます。
  2. 保護カバーをスピンドルカラーに押し付けます。
  3. カバーリリースボタンを押します。
  4. 保護カバーがロックされてカバーリリースボタンが元の位置に戻るまで、保護カバーを回します。

保護カバーを調整する

  • カバーリリースボタンを押して、保護カバーを希望の方向にロックされるまで回します。

保護カバーを取り外す

  1. カバーリリースボタンを押し、保護カバーと本体の三角形のマークが互いに向かい合うようになるまで保護カバーを回します。
  2. 保護カバーを取り外します。

フロントカバーを取り付ける/取り外す

フロントカバーを取り付けて作業する場合は、フロントカバーは保護カバーに差し込んでください。
Image alternative
  1. フロントカバーの閉じた側を標準保護カバーにロックするまで取り付けてください。
  2. フロントカバーを取り外すには、フロントカバーのロックを開いて標準保護カバーからフロントカバーを取り外します。

DC-EX 125/5"C 切断用ダストカバーを位置決めする

Image alternative
  • コンパクトカバーは、いつでも ON/OFF スイッチを操作できるように位置決めしてください。

先端工具を取り付ける/取り外す

注意
負傷の危険。 先端工具は熱くなることがあります。
  • 先端工具を交換する際には保護手袋を着用してください。
切断性能または研磨性能が明らかに低下したなら、ダイヤモンドディスクは直ちに交換する必要があります。一般的に、ダイヤモンドセグメントの高さが 2 mm 未満になったらダイヤモンドディスクを交換する必要があります。
その他のタイプのディスクは、切断性能が明らかに低下した場合、あるいは作業中にアングルグラインダーの部品(ディスクを除く)が作業対象と接触した場合には直ちに交換する必要があります。
アブレーシブディスクは有効期限が切れたなら交換する必要があります。

先端工具を取り付ける

Image alternative
  1. バッテリーを取り外します。
  2. テンションフランジに O リングがあり損傷していないことを確認してください。
    点検結果 O リングが損傷しています。
    テンションフランジに O リングがありません。
    • O リングのある新しいテンションフランジを取り付けてください。
  3. テンションフランジを、緩みなく、回転しないようにスピンドルに取り付けます。
  1. 先端工具を取り付けます。
警告
負傷の危険。 本体モーターの制動時に先端工具が外れることがあります。
  • 先端工具あるいはクランピングナットを掴むのは、先端工具が停止するまでお待ちください。
  • 先端工具とテンションフランジはクランピングナットを使用して締め付け、本体モーターの制動時にスピンドルから外れる部品がないようにしてください。
  1. クランピングナットを装着した先端工具に合わせてしっかり締め付けます。
  2. スピンドルロックボタンを押して、その状態を保ちます。
  3. テンションレンチでクランピングナットを締め付け、続いてスピンドルロックボタンから指を放してテンションレンチを取り外します。

先端工具を取り外す

  1. バッテリーを取り外します。
注意
破損および故障の危険。 スピンドルが回転しているときにスピンドルロックボタンを押すと、先端工具が外れることがあります。
  • スピンドルロックボタンは必ずスピンドルが停止している状態で押してください。
  1. スピンドルロックボタンを押して、その状態を保ちます。
  2. テンションレンチを取り付けて、反時計方向に回してクランピングナットを緩めます。
  3. スピンドルロックボタンから指を放して先端工具を取り外します。

Kwik lock クイッククランピングナット付き先端工具を取り付ける

注意
破損の危険。 Kwik lock クイッククランピングナットは過度の摩耗により破損することがあります。
  • 作業の際には Kwik lock クイッククランピングナットが母材と接触しないように注意してください。
  • 損傷した Kwik lock クイッククランピングナットは使用しないでください。
クランピングナットの代わりにオプションの Kwik lock クイッククランピングナットを使用することができます。これにより、追加の工具を使わないで先端工具を交換できます。
Image alternative
  1. バッテリーを取り外します。
  2. テンションフランジとクイッククランピングナットを清掃してください。
  3. テンションフランジをスピンドルに取り付けます。
  1. 先端工具を取り付けます。
  2. Kwik lock クイッククランピングナットをネジで取り付け、先端工具の上にのっている状態にします。
    • ねじ込んだ状態で Kwik lock の文字を確認できます。
  3. スピンドルロックボタンを押して、その状態を保ちます。
  4. 先端工具を手で力を入れて時計方向にさらに回して Kwik lock クイッククランピングナットを確実に締め付け、続いてスピンドルロックボタンから指を放します。

Kwik lock クイッククランピングナット付き先端工具を取り外す

  1. バッテリーを取り外します。
注意
破損および故障の危険。 スピンドルが回転しているときにスピンドルロックボタンを押すと、先端工具が外れることがあります。
  • スピンドルロックボタンは必ずスピンドルが停止している状態で押してください。
  1. スピンドルロックボタンを押して、その状態を保ちます。
  2. Kwik lock クイッククランピングナットを緩めるには、手で反時計方向に回します。
  3. Kwik lock クイッククランピングナットを手で緩めることができない場合は、テンションレンチをクイッククランピングナットに取り付けて、テンションレンチを反時計方向に回します。
    Kwik lock クイッククランピングナットを損傷させることのないように、決してパイプレンチを使用しないでください。
  4. スピンドルロックボタンから指を放して先端工具を取り外します。

コアビットを取り付ける

Image alternative
  1. バッテリーを取り外します。
  2. サイドハンドルを取り付けます。
  3. 保護カバーを取り付けます。
  4. コアビットを取り付けて、手で締め付けます。
  5. スピンドルロックボタンを押して、その状態を保ちます。
  6. 適切なオープンエンドレンチを使用してコアビットを締め付けます。
  7. 続いてスピンドルロックボタンから指を放してオープンエンドレンチを取り外します。

ご使用方法

研磨

注意
負傷の危険。 先端工具は、突然停止したりひっかかることがあります。
  • 本体はサイドハンドル(オプションで弓型ハンドルもあります)を付けて使用し、必ず両手で確実に保持してください。

切断研磨

  • 切断研磨の場合は、適度に送りながら作業し、本体または切断研磨ディスクを傾けないようにします(作業位置は切断面に対して約 90°)。
    成形材および小型の角パイプは、切断研磨ディスクの接触断面をできるだけ小さくすることによって最も効率よく切断することができます。

粗削り研磨

注意
負傷の危険。 切断研磨ディスクが破損して飛散した破片により負傷することがあります。
  • 切断研磨ディスクは決して粗削り研磨に使用しないでください。
  • 本体を5°...30° のアプローチ角度で、適度な圧力をかけながら前後に動かします。
    • 作業材料は熱くなりすぎたり変色することがなく、凹凸なく仕上げることができます。

スイッチオンロック付き ON/OFF スイッチでのスイッチオン

スイッチオンロック付きの ON/OFF スイッチによりスイッチ機能をチェックし、本体が意図せず始動するのを防ぐことができます。
Image alternative
  1. スイッチオンロックを前方へ押します。
    • ON/OFF スイッチがロック解除されます。
  2. ON/OFF スイッチを完全に押し込みます。
    • 本体モーターが無負荷回転数で作動します。

スイッチオンロック付き ON/OFF スイッチでのスイッチオフ

  • ON/OFF スイッチから指を放します。
    • スイッチオンロックは自動的にロック位置に切り替わります。

手入れと保守

警告
バッテリーを装着した状態における負傷の危険
  • 手入れや保守作業の前に必ずバッテリーを取り外してください!
本体の手入れ
  • 強固に付着した汚れは慎重に除去してください。
  • 通気溝を乾いたブラシで入念に清掃してください。
  • ハウジングは必ず軽く湿らせた布で清掃してください。シリコンを含んだ清掃用具はプラスチック部品をいためる可能性があるので使用しないでください。
Li-Ion バッテリーの手入れ
  • バッテリーは清潔に保ち、オイルやグリスで汚さないようにしてください。
  • ハウジングは必ず軽く湿らせた布で清掃してください。シリコンを含んだ清掃用具はプラスチック部品をいためる可能性があるので使用しないでください。
  • 湿気が入り込まないようにしてください。
保守
  • 目視確認可能なすべての部品について損傷の有無を、操作エレメントについては問題なく機能することを定期的に点検してください。
  • 損傷および/または機能に問題のある場合は、本製品を使用しないでください。直ちに Hilti サービスセンターに修理を依頼してください。
  • 手入れおよび保守作業の後は、すべての安全機構を取り付けて機能を点検してください。
安全な作動のために、必ず純正のスペアパーツと消耗品を使用してください。本製品向けに弊社が承認したスペアパーツ、消耗品およびアクセサリーは、弊社営業担当または Hilti Store にお問い合わせいただくか、あるいは www.hilti.group でご確認ください。

バッテリー装置の搬送および保管

搬送
    注意
    搬送時の予期しない始動
  • お使いの製品は、必ずバッテリーを装着していない状態で搬送してください!
  • バッテリーを取り外します。
  • バッテリーは決して梱包しない状態で搬送しないでください。
  • 本体とバッテリーを長距離にわたって搬送した後には、使用の前に損傷がないかチェックしてください。
保管上の注意事項
    注意
    故障したあるいは液漏れしたバッテリーによる予期しない損傷
  • お使いの製品は、必ずバッテリーを装着していない状態で保管してください!
  • 本体とバッテリーは、できるだけ涼しくて乾燥した場所に保管してください。
  • バッテリーを太陽の直射下、ラジエーターの上、窓際等で保管しないでください。
  • 本体とバッテリーは、子供や権限のない人が手を触れることのないようにして保管してください。
  • 本体とバッテリーを長期間にわたって保管した後には、使用の前に損傷がないかチェックしてください。

故障時のヒント

この表に記載されていない、あるいはご自身で解消することのできない故障が発生した場合には、弊社営業担当または Hilti サービスセンターにご連絡ください。

故障かな?と思った時

故障
考えられる原因
解決策
バッテリーの放電が通常よりも早い。
周囲温度が低すぎる。
  • バッテリーをゆっくり室温まで暖める。
バッテリーが「カチッ」と音がするまでロックされない。
バッテリーのロックノッチが汚れている。
  • ロックノッチを清掃してバッテリーを改めてロックする。
1 個の LED が点滅。
本体が作動しない。
バッテリーが放電している。
  • バッテリーを交換し、空のバッテリーを充電する。
バッテリーの温度が低すぎる、または高すぎる。
  • バッテリーをゆっくり室温まで暖める/冷ます。
4 個の全ての LED が点滅。
本体が作動しない。
本体の過負荷。
  • コントロールスイッチから指を放し、改めてコントロールスイッチを操作する。続いて本体を約 30 秒間アイドリングさせる。
アングルグラインダーあるいはバッテリーが熱くなる。
電気的故障
  • 本体の電源を直ちに切ってバッテリーを取り外して観察する、バッテリーを冷まして Hilti サービスセンターに連絡する。
本体がフルパワーにならない。
容量の十分でないバッテリーが装着されている。
  • 十分な容量のバッテリーを使用する。
モーターの制動機能なし。
バッテリーが放電している。
  • バッテリーを交換し、空のバッテリーを充電する。
本体に短期的に過負荷がかかっている。
  • コントロールスイッチから指を放し、改めてコントロールスイッチを操作する。

廃棄

Image alternative Hilti 製品の大部分の部品はリサイクル可能です。リサイクル前にそれぞれの部品は分別して回収されなければなりません。多くの国で Hilti は、古い電動工具をリサイクルのために回収しています。詳細については弊社営業担当または Hilti 代理店・販売店にお尋ねください。
バッテリーを廃棄するバッテリーを誤った方法で廃棄すると、漏出するガスあるいはバッテリー液により健康を損なう危険があります。
  • 損傷したバッテリーを送付しないでください!
  • 短絡を防止するために接続部を非導電性のもので覆ってください。
  • バッテリーは子供が手を触れることのないように廃棄してください。
  • バッテリーの廃棄は、最寄りの Hilti Store あるいは適切な廃棄物処理業者に依頼してください。
Image alternative
  • 電動工具、電子機器およびバッテリーを一般ゴミとして廃棄してはなりません!

RoHS(有害物質使用制限に関するガイドライン)

下記のリンクより、有害物質を記載した表を確認できます:qr.hilti.com/r3958236。
本書の最終ページに RoHS 表にリンクした QR コードがあります。

メーカー保証

  • 保証条件に関するご質問は、最寄りの Hilti 代理店・販売店までお問い合わせください。
Image alternative
Image alternative